请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2745R10-Q1工具/软件:
大家好、E2E 论坛成员:
目前、对于我们的蓝牙产品、我们使用微型 CC2745R10-Q1 和 SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83。
请提供信息、说明这些 CVE 是否适用于此设备或任何其他设备
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、E2E 论坛成员:
目前、对于我们的蓝牙产品、我们使用微型 CC2745R10-Q1 和 SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83。
请提供信息、说明这些 CVE 是否适用于此设备或任何其他设备
谢谢!
您好:
您可以参阅 PSIRT 页面、了解有关 CVE 和已报告漏洞的信息: 报告潜在的产品安全漏洞|德州仪器 TI.com
如果向下滚动页面、您将看到“安全公告“、其中包含已报告和/或 TI 已知的漏洞列表。
此致、
Nima Behmanesh
Venkatesh
这些 CVE 似乎只会影响由 OpenSynergy 开发的 BlueSDK 蓝牙堆栈根据这篇文章: 这种蓝牙漏洞可以破解奔驰,大众—没有工具,只是一个配对请求
这些尚未向 TI 报告、因此没有影响。