This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:由于监控超时、连接监控节点停止。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1545035/cc2745r10-q1-connection-monitor-node-stop-because-of-supervision-timeout

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 SDK 9.11 版在 DK 项目中实现连接监控器功能、并将两个 CC2745R10 器件用作汽车节点和连接监控节点。 手机连接到汽车节点、我们使用 CAN 将连接数据从汽车节点传输到连接监控节点。

连接监视器在大约 20 分钟内运行良好、我们定期向应用层调用报告事件、并且我们可以在 ConnectionMonitorExtCTRL_reportEvtHandler 函数中接收 RSSI 值。 然而、一段时间后、我们在 ConnectionMonitorExtCTRL_connStatusEvtHandler 中收到了 CM_tracking_STOP_EVT、停止原因为 CM_SuperVision TIMEOUT。 在此期间、手机和汽车节点之间没有连接参数更新、两个器件之间的距离保持在 1 米以内。

您能否帮助我们了解为什么在这些情况下连接监视器会在监视超时的情况下停止? 此方案是否存在任何已知问题或建议的检查?

期待您的反馈。 非常感谢!

此致、
Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误您的时间。

    正在使用的连接监视器参数是什么?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我们的连接监视器参数如下图所示:




    期待您的反馈。 非常感谢!

    此致、
    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我们已经解决了这个问题、 ConnectionMonitorExtCTRL_reportEvtHandler 中的 printf 函数会导致超时错误。 当我们删除 printf 函数时、问题会令人失望。

    此致、
    Jiang