This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:语音检测

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1548853/cc2755r10-voice-detection

器件型号:CC2755R10


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想要查看下面的演示。

https://github.com/TexasInstruments-Sandbox/edgeai-connectivity-demos

因为他们的应用是键盘和鼠标、所以他们是否可以使用 CC2755R10 来实现此目的?

如果客户想要更改语音命令、他们需要与 Sensory 合作、对吧?  

通过 sales@sensory.com 联系 Sensory 、详细了解如何访问 Voicehub 来定制您的命令。

我们是否计划在 TI Edge AI Studio 中进行类似的模型训练?

dev.ti.com/.../

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的联系。

    是的、他们可以使用 cc2755R10 运行演示。 TI 很快就会将 cc27xx 与 TI Edge AI Studio 完全集成、以便他们构建自己的模型。 同时、我们可以与他们核实具体用例、并了解我们如何帮助缩小差距。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们想要识别多少个语音命令、您能提供一个示例吗? 谢谢。