This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[sdk9.11]当信号较弱时、连接监视器失败。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1545718/cc2745r10-q1-sdk9-11-connection-monitor-failed-when-the-signal-is-weak

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、TI

使用连接监视器时遇到以下问题。

1.钥匙连接到主锚。 辅助锚点通过连接监视器监视连接。 然后、当将密钥放置到信号非常差的位置时、辅助锚的连接监视器会持续停止并重新启动。 有时、成功连接后、它会 在一段时间内报告非常高的 RSSI 值(大约–30 和 cmReportEvt_t.status == 0)。如何识别这种错误情况?

2. 信号变弱时,连接监视器有时会断开连接,无法重新启动。 即使在靠近锚点时、它仍可能无法启动、需要等待一到两分钟才能成功启动。

顺便说一句、当键和锚点非常接近时,cm 工作的很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“654634" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1545718/cc2745r10-q1-sdk9-11-connection-monitor-failed-when-the-signal-is-weak  当信号较弱时、Connect Monitor 有时会断开连接、无法重新启动。 即使在靠近锚点时、它仍可能无法启动、需要等待一到两分钟才能成功启动。

    什么是故障代码?

    连接监视器参数是什么?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cmStopEvt_t.reason = 0。

    我的启动参数如下:

        cm_start_params.timeDeltaInU = 5000;
        CM_start_params.timeDeltaMaxErrInU = 0;
        CM_start_params.connTimeout = 2000
        cm_start_params.maxSyncAttempts  = 0
        CM_START_PARAMs.adjustmentEvtTries  = 4
        CM_start_params.connRole =CM_CENTRAL_ROLE 
    我 测得 cm 数据传输的实际时间为 2.6ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很抱歉耽误你的时间!

    我看到 maxSyncAttempts 设置为 0、我建议将其更改为更高的值、例如 10 以及 adjustEvtTries。 如果这对我有帮助、请告诉我!

    此致、

    Nima Behmanesh