This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:系统更改为 LF XOSC 后、可以&'t 进入待机模式。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1549573/cc2340r2-the-system-can-t-enter-standby-mode-after-changing-to-the-lf-xosc

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户使用  CC2340R21N0RGER 时发现 系统更改为 LF XOSC 后无法进入待机模式。

SDK 版本为 9_10_00_83。

将时钟源从 LF RCOSC 更改为 LF XOSC 后、他们会注意到系统不会进入待机模式、功耗保持在 2.x mA。

但是、将其改回 LF ROSC 时、 功耗将恢复正常。

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    您能否检查电源策略是否仍设置为允许待机? 此外、这是在 basic_ble 示例还是在空示例和使用 TI LaunchPad 中重现的?

    BR、

    David。