This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE OAD 吞吐量

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1548987/cc2340r5-ble-oad-throughput

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户想了解并尝试微调 CC2340 的 BLE OAD 吞吐量。

(SDK 版本:9_11_00_18)

测试范围 :<50 厘米

测试方法:CC2340R5 EVM <->智能手机、从智能手机向 CC2340R5 EVM 发送 500KB 二进制文件

测试时间:IT 成本 118 秒 (34Kbps)

PS:  PHY: 2M、PDU 大小:251 字节、

        

他们还尝试使用两个 CC2340R5 EVM 来运行 OAD、 但仍然需要相同的成本。

以下是 BTOOL 处的连接设置:

以下是 btool 日志:

e2e.ti.com/.../btool_2D00_begin_2D00_oad_2D00_0804.log

请帮助提供注释、以便我们 了解 CC2340 的 BLE OAD 吞吐量并 可进行微调。

如果是、请让我们知道如何进行微调。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    感谢您的联系。 以下是提高 OAD 过程速度的一些主要选项:

    1. 增加 btool 和主机测试的波特率(需要修改和重新编译主机测试项目)

    2. 选择尽可能高的数据包长度(MTU 大小) 以避免标头开销、请参阅 SimpleLink Academy: 低功耗蓝牙无线下载 (OAD) 高级

    3. 确保将可能的最短连接间隔设置为 7.5ms。

    4. 确保 PHY 设置为 2Mbps。

    BR、

    David。