This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5 中进行调试时遇到问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1549774/cc2340r5-facing-problem-for-debugging-in-cc2340r5

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好、

目前、我正在使用 CC2340R5。我的其中一款器件尝试调试、但并未运行。

我们尝试了十六进制文件也刷写十六进制文件获取闪存、但器件无响应(它应该广播,但不会发生)。

但是、当我们将器件与 XDS110 调试器连接时、会检测到器件、但不会进入调试模式、这时会出现问题。

我已附加快照、请检查。

但是、我们在不同器件中刷写的相同代码可以正常工作、也可以进行调试。

此问题发生在硬件方面、或者软件方面是否存在任何错误(任何调试设置或任何错误)。

我们以前在任何其他设备中都没有看到此问题。

请告诉我们问题将是什么。

谢谢、此致

Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是什么 SDK?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的答复。

    SDK: simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_09_eng

    我认为这个问题与 SDK 无关。

    我尝试使用不同的 SDK、然后也不对其进行调试。

    谢谢。此致

    Balaji W