This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA 是否包含出厂编程的 MAC 地址?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1549539/cc2651r3sipa-does-cc2651r3sipa-include-factory-programmed-mac-address

器件型号:CC2651R3SIPA


工具/软件:

我们已从授权分销商处购买 CC2651R3SIPA 模块、目前正在将其安装在我们的定制 PCB 上、从而将其集成到我们的 BLE 产品中。

关于 MAC 地址、我们要确认以下内容:

1. CC2651R3SIPA 模块是否包含出厂编程的 MAC 地址 (IEEE EUI-64)?
2.如果是, MAC 地址是由 Texas Instruments 分配的吗?
3.是否可以使用出厂编程的 MAC 地址发布我们的 BLE 产品、或者建议分配我们自己的 MAC 地址(例如,使用 IEEE 注册的 OUI)?

因为我们公司没有 EUI-64 的 IEEE 注册。

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. CC2651R3SIPA 模块是否包含出厂编程的 MAC 地址 (IEEE EUI-64)?
    2.如果是、MAC 地址是由 Texas Instruments 分配的吗?

    是的、每个器件都带有 唯一的 IEEE 地址、分配给相应的 TI 器件。

    请参阅本文档 https://www.ti.com/lit/pdf/swcu191 的“11.4.1 FCFG1 寄存器“部分中的“MAC IEEE 802.15.4 地址“

    3. 是否可以使用出厂编程的 MAC 地址发布我们的 BLE 产品、或者建议分配我们自己的 MAC 地址(例如,使用 IEEE 注册的 OUI)?

    这取决于您需要将此唯一地址用于什么。 如果您只需要唯一的器件 ID、那么我认为使用地址是可以的。

    但是、如果需要随机数、请注意这些地址确实遵循某种格式(例如,CC2651 的前几个字节可能相同)。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    非常感谢您迅速和明确的答复。
    我们的关切已得到充分解决。

    感谢您的支持。

    此致、