This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:了解 simplelink-Zephyr BLE 网状网络的量产发布时间表

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1550581/lp-em-cc2340r53-inquiry-about-production-release-timeline-for-simplelink-zephyr-ble-mesh

器件型号:LP-EM-CC2340R53


工具/软件:

您好、

我们正在利用置备程序和 Friend/LPN 等功能、基于 CC2340R53 芯片开发 BLE 网状网络应用。 我们注意到 GitHub 上的 simplelink-Zephyr 存储库目前正在测试阶段。 您能否提供有关预计何时提供生产(发布)版本的信息? 是否有官方路线图或有关发布计划的任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的联系。

    您是否有任何您感兴趣且当前不受支持的网格功能?

    您是否有可以联系的 TI 联系人、以便我们可以根据您的需求在内部进行讨论?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们希望实现具有置备程序功能的 LPN 和 FN、并且希望 LPN 可以独立运行而不使用 FN(非标准网格行为)。 我们计划定制 LPN 的行为以更大限度地降低功耗、同时确保多个产品之间的可靠通信。
    此外、我们正在寻找稳定且经过良好测试的 SDK 版本、以确保大规模生产中的可靠性。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    我明白了。 我们正在积极处理另一个线程中报告的问题。 我们很快就会有一个新的 Zephyr 版本、该版本可能会解决这些问题。 请联系您的 TI 内部支持、以向您更新最新发现结果。

    此致、

    David。