This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:BLE 广播始终代码以检查硬件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1549952/lp-em-cc2340r53-ble-broadcast-always-code-to-check-hardware

器件型号:LP-EM-CC2340R53
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

主题: CC2340R53 电路板启动的基本 BLE 广播测试代码申请

尊敬的 TI 团队:

我是一名硬件工程师、最近我已根据完成了定制电路板的设计和组装 CC2340R53 MCU

由于我们的固件团队位于其他国家/地区、因此我想在将电路板发运给硬件之前对硬件上的 BLE 无线电执行基本功能检查。

为此、我需要一个 最少的测试固件 固定频率 通过 BLE 进行广播(带任何名称) 、允许我使用移动应用程序或扫描仪验证射频功能。

请分享以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama:

    感谢您的联系。

    我建议使用 SDK 中的 basic_ble 示例: c:\ti\ \examples\rtos\LP_EM_CC2340R53\ble

    Adv 名称默认设置为 Basic BLE、因此您可以轻松找到它。 有关广告的更多信息、请查看此培训材料: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/source/ble/cc2340rx_02_ble_scan_adv_basic.html

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    作为硬件设计人员、如果您能分享、我将不胜感激 编译的输出文件(例如,或) .hex.out中的示例 basic_ble

    这将帮助我使用直接对电路板进行编程 UniFlash 并在结束时执行 BLE 测试、然后再交给固件团队。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama:

    当然、您可以在 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_00_18\examples\rtos\LP_EM_CC2340R53\ble\prebuilt_hexfiles 中找到编译后的 (.hex) 示例(当然是在下载 SDK 之后)。

    BR、

    David。