This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LaunchXl-F28379D

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, LP-EM-CC2340R5, CC2340R5, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、、 F29H85X-C2000WARE-EVM-EVM、SOM

工具/软件:

您好、

我希望能够在 LaunchXL-F28379D 上以无线方式刷写新新的软件.out 文件。 我为此应用选择的电路板是 LP-EM-CC2340R5。

我对此有以下问题:

1.哪种配置更适合为 LaunchPad 实施软件更新:

a) LaunchXL-F28379D 有线到 CC2340R5 套件----- BLE --- > CC2340R5 UART 连接到 LaunchXL-F28379D(使用示例:data_stream_uart_over_BLE_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang)  

b) LaunchXL-F28379D 有线到 CC2340R5 套件----- BLE(片外 OAD)----- > CC2340R5 SPI 连接到 LaunchXL-F28379D(串行引导加载程序)

2.是否有推荐用于此应用的电路板或软件?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“475398" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d 哪种配置更适合为 LaunchPad 实施软件更新:

    感谢您联系我们。 如果您的计划是更新 LAUNCHXL-F28379D、我建议使用选项 1 并通过无线发送映像。 我建议对接收到的映像执行 CRC 检查、以确保在刷写映像之前的稳定性。

    [quote userid=“475398" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d 是否有适用于此应用的推荐电路板或软件?

    datastream UART 示例可能是用于此目的的最佳示例、因为它充当 UART 桥接器。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的答复。

    我还有 2 个问题:

    1.对于选项 1 OAD、是否需要在接收 F28379D LaunchPad 上实现任何引导加载程序设置。

    2. F29H85X-OAD-EVM 是否内置 SOM 功能、不需要 CC2340R5 进行无线刷写?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉耽误你的时间。 让我跟相关专家一起探讨 F28379D 和 F29H85X 器件。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“475398" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d/5937432 对于选项 1 OAD、是否需要在接收 F28379D LaunchPad 上实现任何引导加载程序设置。

    是的、您会希望使用 SCI 引导加载程序帮助实现选项 1。  C2000Ware 中提供了示例代码、演示了如何使用 SCI 引导加载程序对片上闪存进行编程。   有关更多详细信息、请参阅串行闪存编程指南。  

    [quote userid=“475398" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d/5937432 F29H85X-OAD-EVM 是否具有内置的 SOM 功能、不需要 CC2340R5 进行无线刷写?

    F29H85x 器件没有内置 OAD 功能。 您可以在    TRM 的第 4.7.6.2 节中看到 F29H85x 引导加载程序选项

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.感谢您提供此信息。 我将继续这一选择。

    2. F29 应用手册调用以下 ts: https://www.ti.com/lit/an/sprads1/sprads1.pdf?OAD=1753357154382&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FF29H850TU

    在该 MCU 上实现 OAD 需要哪些硬件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“475398" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1540704/cc2340r5-launchxl-f28379d/5942766 F29 应用手册调用以下 ts: https://www.ti.com/lit/an/sprads1/sprads1.pdf?OAD=1753357154382&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FF29H850TU

    固件无线 (FOTA) 本质上是    具有复位功能的实时固件更新 (LFU)。  F29H85x 器件不支持片上无线刷写功能。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能否向我发送加载 数据流 UART 示例所需的文件路径和插件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议 您浏览“环境设置 SimpleLink Academy “、了解如何设置 SDK:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/source/cc2340rx_environment_setup.html

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。  

    我将 CCSv12.8-1 与  simplelink_lowpower_f3_SDK_8_10_01_02 一起使用 以运行 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freutos_ticlang 示例并观察到以下错误:

    请参阅以下详细信息...
    basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang
    当前未安装 Product com.ti.SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    8.10 SDK 目前已过时。 请使用以下链接中所示的最新 SDK:

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK/9.11.00.18

    此外、确保随 CCS 12.8 一起安装无线连接包。 事后、您可以再次运行 CCS 安装程序并选择无线连接组件来进行安装。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的及时答复。

    我尝试使用 8.10 SDK 作为中列出的示例代码  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_01_00/source/cc2340rx_environment_setup.html  在 9.11 版本中不可用。

    我在 9.11 上看到的唯一示例是:  

    请告知有关 BLE 示例的上述教程、最好的解决方法是什么? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 BLE、我建议先导入 basic_ble 示例作为起点。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对沟通不畅深表歉意。 我正在查找从 9.11 SDK 加载 basic_ble 示例所需的文件路径。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的道歉! 正确的目录如下所示:

    {SDK_INSTALL_DIR}\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble\basic_ble

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    提供的文件路径不包含 BLE 选项。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDK 似乎未正确安装。 应该有一个 BLE 文件夹。 您是否使用提供的链接下载了 SDK、并允许完成安装? 是否可以尝试卸载并重新安装?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    安装程序出错。 重新安装 SDK 后、可提供这些示例。 谢谢你。