This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:"连接事件"持续时间

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1551044/launchxl-cc26x2r1-connection-event-duration

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

你(们)好

BLE5-Stack 用户指南“GAP 连接状态“一节的第一个说明中描述了连接事件、如下所述。

> BLE 设备可以在连接状态中处于“中心“角色或“外设“角色。 器件进入连接状态后、器件会在特定时隙内的特定时间内交换数据。 在其中交换数据的插槽称为 A 连接事件

本声明中的“特定时间段“是多长的?


是否可以将其视为与连接间隔同时进行?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 BLE 中、外设和中央设备在连接事件期间交换数据。 这些连接事件的持续时间在蓝牙规范中没有明确名称。 在 BLE 用户指南中、我们将两者都称为 A 连接事件窗口

    锚点是“特定时间“、连接事件窗口是“特定时隙“。 虽然连接间隔(也称为两个锚点之间的时间)可由用户设置、但在交换 CONNECT_IND 和 AUX_CONNECT_REQ PDU 时、中央器件和外设定义连接事件窗口。 您可以在 BLE 规范的第 4.5.3 连接事件传输窗口一章中阅读有关它的更多信息:

    允许 Central 有效地计划多个连接事件
    中央拥有
    可灵活安排某个时刻的第一个连接事件锚点
    选择。 CONNECT_IND 和 AUX_CONNECT_REQ PDU 包含
    确定中央器件何时在中发送其第一个数据包的参数
    连接状态以设置锚点和外设监听的时间。


    CONNECT_IND 和 AUX_CONNECT_REQ PDU 包括三个
    用于确定传输窗口的参数。 传输窗口将启动
    在数据包结束后的 transmitWindowDelay + transmitWindowOffset 处
    包含 CONNECT_IND PDU 或 AUX_CONNECT_REQ PDU、和
    transmitWindowSize 参数应定义传输窗口的大小。
    connInterval 用于计算的最大偏移量和大小
    传输窗口。 transmitWindowOffset 和 transmitWindowSize
    参数由链路层确定

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    我很理解。

    感谢您甚至提供蓝牙核心规范的参考。

    此致。