This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:两个图中的 P51-59 引脚不匹配

Guru**** 2693445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1539006/cc2651r3sipa-p51-59-pin-mismatch-in-2-figures

器件型号:CC2651R3SIPA


工具/软件:

您好、专家:  

 在下一文档中、我发现 2 个图之间的引脚 51-59 位置不匹配

P7 图显示  


P75 图如所示

哪一个是正确的?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fujinaka-San:

    两个数字都正确。  P7 显示引脚、就好像您向下看芯片一样。 P75 显示销钉、就像您拿起器件并从底部抬头看它一样。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bun、

    否、您的回答不正确。 例如、P7 垂直显示 51、52、53、但 P75 水平显示 51、52、53。

    此致、

    A. Fujinaka  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka-San:

    引脚 51-59 是 GND 引脚(数据表中的 p8)、因此图的水平/垂直顺序并不重要 — 不过,为了保持一致性,可以在下一个版本中进行修改。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、

    我知道所有引脚都是 GND 引脚、因此这并不重要。 但是、客户需要定义引脚、因此请现在阐明 TI 将如何修改引脚。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交一个工单以更改绘图并使其更加一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bun、

    您能否查看状态?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka-San:

    请告诉客户遵循 P75、因为 P7 将被更改以匹配它、以保持一致、但由于它都是接地垫、因此编号并不重要。

    此致、

    按钮