This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:芯片的应用问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1551331/cc2340r2-the-application-issues-of-chips

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

根据业务需求、我们的 BLE 是否可以实现以下工作模式? 您能否就如何实现这一目标进行以下指导? 请提供详细说明。


BLE 的默认加电模式是主模式






2. BLE 接收来自 MCU 的 AT 指令并切换到从模式。 在从模式下、它处于透明传输工作状态






3.当诸如 MCU 之类的任务完成时、BLE 芯片会主动复位。 BLE 芯片重新启动后、它再次进入默认的主模式。

我们这款BLE因为业务需要想实现以下工作模式、是否可以?能指导以下如何实现?请给出详细的说明 μ s。

1、BLE上电缺省是主模式
2、BLE接收来自MCU的AT指令、切换到从模式、从模式下为透传工作状态
3、MCU等任务完成、主动RESET BLE芯片、BLE芯片重启后又进入缺省主模式。

以上是对中文的描述。 恐怕我的翻译不会准确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很难理解您的需求。 我不知道从模式是什么、透明传输工作状态意味着什么。

    我们为中国客户提供了专用的 E2E、 您可以在 e2echina.ti.com 上发布问题、您很可能会获得更好的支持。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助翻译这篇中文文本吗? 关于中国地区的 E2E、有许多问题尚未得到明确回答。 请看一下和帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道你想要什么,我该如何帮助你,但我可以试着给你一些建议。

    您提到过、您希望您的设备在收到 BLE ATT 数据包时执行任务。 我认为、您最好的选择是将您的设备设置为具有 GATT 表的外设。 该 GATT 表在回调后具有特定于制造商的特性。 回调将是执行您需要执行的任务的函数。 当中央器件想要命令外设执行任务时、它将写入 GATT 特性。

     SDK 的 basic_ble 示例中可以看到这是如何完成的。

    此致、
    Maxence