This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:使用 HFOSC 作为 ADC 时钟源

Guru**** 2924690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1552162/cc2755r10-using-hfosc-as-adc-clock-source

器件型号:CC2755R10


工具/软件:

客户希望使用不带 48MHz 晶体的 CC2755、而只需将其用作无射频的 MCU。 CC2755 是否支持使用内部 HFOSC 作为 ADC 的时钟源? 数据表中有一项声明:

这是否意味着 ADC 需要 48MHz 晶体?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我查看了数据表、我认为这意味着无线电和 ADC 需要外部 48MHz 晶体振荡器。 目前、我还会再次向我们的硬件工程师核实、只是为了进行确认!  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我们的硬件工程师发现 ADC 可在此处为 CLKSVT 提供时钟源:

    谢谢、
    Alex F