This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:VDDR 引脚是否在内部连接?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1550946/cc2340r5-do-vddr-pins-connected-internally

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110LP-XDS110ETSEGGER

工具/软件:

您好、  

我们在全局 LDO 模式下使用 CC2340R5(RKP 封装)、并了解以下问题的答案。

1-引脚 1 和引脚 34(两个 VDDR)是否在内部连接? 还是需要将它们绑在 PCB 上?

因为我们没有使用直流/直流模式? 我们是否仍需要将直流/直流引脚(引脚 30)连接到 VDDR(引脚 34 和引脚 1)?

3 — 在我们的电路板中,我们测量 VDDD 引脚 28 1.28V、但无法在 VDDR 引脚上测量 1.5V? 这是可能的吗?

一切都很棒

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas:  

    1 - VDDR 引脚必须从外部连接。  

    2 — 没有 直流/直流引脚必须保持断开状态。 查看 CC2340R5 TRM 的第 6.3.1 节。 如数据表表表表表 6-5 的脚注中所述、VDDR 网络仍必须通过 10µF 电容器进行去耦。  

    3 — 您的设计中可能存在一些问题。 我可以在一个 GLDO 设计的 VDDS 引脚中测量~1.5V 的电压。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有趣的,我们需要连接外部,因为 它是一个 内部轨道,它没有在数据表或参考曼努埃尔说,我们应该绑他们的任何地方。

    这是否会影响 SWD 接口? 因为我们无法连接到器件。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这确实是一段时间前的争论点、将在文件的下一次修订中加以澄清。  

    这肯定会影响连接 CPU 的能力、因为 MCU/SVT 电源域需要稳定的 VDDR。  

    参考是器件 TRM 的第 6.5 节。

    谢谢、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desouza:

    我们在外部连接 VDDR 引脚、我们在使用 SWD 进行连接时仍然遇到问题。 我们应该打开另一个主题还是继续来这里?

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、

    SWD 问题也可以在这里解决。  

    除了验证所有连接之外、一个常见的情况是、如果使用外部电源为电路板供电、而电压不同于 LP-XDS110/LP-XDS110ET 等调试探针提供的 3.3V、请务必将跳线 TGT VDD 翻转到 EXT、以确保正常运行。  

    有关其他调试提示、请访问:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desouza:

    遗憾的是、我无法使用 SEGGER 调试器到达 MCU、于是订购了 XDS110ET 调试器。 当前正在等待接收。  

    在此期间、我尝试使用片上引导加载程序并尝试使用 UART 进行通信、然后获得了响应。 我还没有尝试使用 UART 上传图像、但我认为它会正确上传。 是否可以使用该引导加载程序读取存储器?

    一切都很棒

    Savas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas:  

    遗憾的是没有 引导加载程序仅允许对器件进行引导、而无需任何高级调试功能。 抱歉。  

    此致、

    Rafael