This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:TI cc2340 是否可以生成精度更高 (+/–320ppm) 的 8MHz?

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1552289/cc2340r5-q1-could-ti-cc2340-generate-an-8-mhz-with-better-accuracy---320-ppm

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我的汽车客户想知道 cc2340 是否生成精度更高 (+/- 320ppm) 的 8MHz。

如果没有、 请说明原因以及我们能够获得的最佳精度。  

如果是、请不仅提供示例代码、还提供用于 furthur 测试的示波器屏幕截图。

以下是 Cutomer 的屏幕截图:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它们是如何产生脉冲的? 使用的 API 是什么?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、  

    感谢您的答复。 示例代码通过私人消息发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的代码。 我首先想到的是、这可能是 PWM 驱动器的开销造成的。 我个人没有经常使用此驱动程序、因此我不确定其准确性。

    我建议通过计时器和 GPIO 切换来创建 PWM 信号、看看精度是否提高。 同时、我将尝试在 LaunchPad 上运行您的代码、看看得到的值是多少。

    此致、

    Nima Behmanesh