This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:上电复位时的端口行为(包括从关断状态恢复)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1550619/cc2340r5-q1-port-behavior-at-power-on-reset-including-recovery-from-shutdown-state

器件型号:CC2340R5-Q1


工具/软件:

大家好、TI 团队。

在某些情况下、SDK 的更新影响了我们的开发应用。

有没有办法防止这种情况发生?

否则、它将对我们的控制规格产生重大影响、这对我们来说是一个严重的问题。

以下是详细信息。

e2e.ti.com/.../Question.pdf

由于我们的当前开发应用使用两个 IC、因此意外信号的输出可能会导致问题。

例如、此类信号被错误地识别为 UART 起始位、这会对我们的系统产生重大影响。

请告诉我们有哪些对策。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是否可以询问有关设置和您使用(或用作基础)的示例的更多信息? 您能否提供有关发生问题的两个 IC 配置、连接和预期操作的更多信息?

    此致、

    现金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、现金。

    感谢您的答复。

    详细信息如下。

    示例软件是“Basic_ble",“,其、其角色设置为广播设备。

    配置由一个 CC2340R5-Q1 作为目标 IC、另一个作为控制 IC。

    系统运行如下:
    每次触发控制 IC 的计时器时、它都会使用低边沿信号使 CC2340R5-Q1 退出关断模式。 在 UART 通信(启动 ACK→数据接收)之后、器件发送广播包。

    两个 IC 通过四条线路连接:VDD、GND、UART TX 和 UART RX(也用作低边沿唤醒端口)。

    ・两个 IC 之间没有接口电路;它们直接连接。 在每个 IC 的接收端口上会启用内部上拉电阻器。

    ・CC2340R5-Q1 侧的端口配置如下图所示。

    情况如下。

    ・从 POR 或关断状态恢复时、存在 UART TX 和 RX 端口上的电平意外降至低电平的问题。 (请参阅我上一篇文章中的图表。)

    ・SDK 7.40 不会出现上述问题、但 SDK 9.11 确实会出现上述问题。 (尚未检查其他版本。)

    如果您需要任何其他信息、请告知我。
    感谢您的关注。