This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何启用和禁用广播

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1556082/cc1352r-how-to-enable-and-disable-advertising

器件型号:CC1352R


工具/软件:

尊敬的所有人:

我们观察到、使用这些 API 会导致代码执行中止。 有趣的是、删除该 icall.h 文件可以访问上述 API、但预期的功能不起作用。

我们正在寻求有关如何正确启动和停止广告的指导。

注意:  我们正在使用“Simple Peripheral“示例项目。 默认情况下、根据标准流程、广播在上电时自动开始。 但是、我们需要动态控制广播—根据特定要求启用和禁用广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于启用和禁用广播的用例、使用 GapAdv_enable 和 GapAdv_disable 是正确的做法。 您应该能够正常运行这些函数。

    你能解释一下你说代码执行中止的意思吗? 当您运行调试器时、如果您在第 1109 行设置了断点、您是否到达了它? 您能否存储从函数返回的状态代码并告诉我它是什么(通过在 UART 中显示或使用 CCS 的调试器)。

    此致、
    Maxence