This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 UART 进行 CC2340R5 生产编程

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555668/cc2340r5-cc2340r5-production-programming-using-uart

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

我正在使用 CC2340R5 芯片的电路板的最终设计不会暴露 SWD 接口;它只会通过 USB 转 UART 转换器提供 UART。 UniFlash 似乎不支持此配置。 那么、如何使用 UART 和 ROM 引导加载程序对 CC2340R5 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tibor:

    以下是指向 TI_CC2340_Linux_SBL 工具的链接。  您可以直接使用此工具、也可以作为您自己的主机解决方案的灵感。  确保 SYSCONFIG -> Device Configurations -> Boot Configuration 保留默认的 FCFG 引导加载程序或在 CCFG 设置中启用引导加载程序。

    此致、
    Ryan