This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 和 SDK 9.11.00.18 是否支持带响应的被动广播 (PAwR)?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555724/cc2340r5-does-cc2340r5-and-sdk-9-11-00-18-supports-passive-advertisement-with-response-pawr

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好论坛、

我们正在尝试实现需要 PAwR 的电子货架标签 (ESL) 配置文件。 您能否确认最新的 SDK 和 cc2340R5 是否支持它? 如果是、您能否分析任何基本代码、API 文档?

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  我会询问我们是否支持此功能。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maxence、有任何更新吗?

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与内部人员联系过、您的相应现场应用工程师应该尽快与您联系有关此功能的事宜。 您也可以自己联系他们以获得更快的答案。

    此致、
    Maxence