This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:关于 ROV 模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1556095/lp-em-cc2340r5-about-rov-modules

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户使用 CCS 12.7 通过 CC2340R5 EVM 运行在线调试。

(SDK 版本为:8_20_00_119)

但仅显示了 2 个 用于调试的 ROV 模块:

以下是已发现产品的屏幕截图:

请帮助我们提供意见、以了解为什么无法显示其他 ROV 模块。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助我们提供意见、以了解为什么不能显示其他 ROV 模块。

    ROV 中可用的模块取决于 SDK 提供的支持。 我将提请器件/SDK 专家注意这个主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是 CCS 12.8.1 和 SimpleLink F3 SDK v8.40

    我建议您查看  由 SysConfig 生成的 syscfg_c.ROV.xs 和 FreeRTOSConfig.h 文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论。 我将让客户检查  syscfg_c.ROV.xs 和 FreeRTOSConfig.h 文件。