This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640 寄存器 AUX_DDI0_OSC

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555701/cc2640r2f-cc2640-register-aux_ddi0_osc

器件型号:CC2640R2F


工具/软件:

在哪里可以获得寄存器 AUX_DDI0_OSC 中的位定义?
我看不到参考手册中定义了这个寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    AUX 寄存器用于 传感器控制器 (TRM 的第 17 章) 、通常不详细介绍 与这个单独的内核所涉及的寄存器。  您对传感器控制器有任何具体问题吗?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试找到一种方法来确定在电路板上安装并工作的 32KHz 晶体、用于生产测试。
    我想也许设置 RTC 时钟源是一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为  您需要 TI driverlib API 的 OSCClockSourceGet。  您可以将 OSC_SRC_CLK_LF 用作参数、并期望接收 32kHz 晶体的 OSC_XOSC_LF、OSC_RCOSC_LF 将是内部振荡器。  如果未在 CCFG 中选择外部 32kHz 晶体、也可以尝试使用 OSCClockSourceSet。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我们将看一下这种情况