This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:天线问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557263/cc2651r3-antenna-questions

器件型号:CC2651R3


工具/软件:

CC2651r3 数据表中的图 10-8 指出、需要 12.98mm 的 F 来确保射频性能、但如果 F 长度缩短、这将如何影响天线性能?
天线增益会趋于降低吗?
另外、如果 F 的长度为 10mm、天线增益会降低多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是下面所示的倒置 F 型天线吗? 如果是、您参考的是哪个维度?