This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:无法使用 LP-EM-CC2745R10-A 中的板载 XDS110 进行编程

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555695/cc2745r10-q1-not-able-to-program-using-on-board-xds110-in-lp-em-cc2745r10-a

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在调试一些固件、刷写该固件后无法再次连接到目标。 当我在无工程调试模式下再次连接到目标时、会显示以下错误消息:

然后、我尝试使用“Scripts -> CC23XX -> ChipErase“擦除闪存、这会提供 0 错误代码、但如果我尝试连接到目标、则会显示相同的错误消息。

我还通过“Run -> Load -> Load Program“尝试加载二进制文件、但会产生以下错误:

我尝试了这个实验两个电路板、但在所有情况下都收到相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    加载了什么固件? 什么是 SDK? 您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我附加了使用 F3-SDK v8.40.2 编译的固件(二进制文件)、我已经使用 CCS20.1.1 中的 loadti 工具刷写了固件、但我在 CCS20.1.1 和 CCS17.1 中尝试了 ChipErase、但我在两个版本中收到了相同的错误。

    e2e.ti.com/.../m33_5F00_test_5F00_fw.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我看到的错误、SCFG 配置错误、限制了调试访问。  

    您是否介意尝试通过 CCS 20.2.0 进行芯片擦除?

    此外、如何设置 SCFG/CCFG? 您正在使用 SysConfig 还是已将其删除? 此外、请转到最新的 SDK。

    此致、

    Nima Behmanesh