This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:对先前的编程进行芯片擦除或擦除的选项

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557869/cc2745r10-q1-option-to-chip-erase-or-erase-the-previous-program

Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用 CC2745R10、那么我无法从 uniflash 工具 (V 9.1.0.5175) 中芯片擦除它是否有任何其他选项来擦除或擦除先前的程序、这是因为我定期刷写复位的软件非常快、因此无法刷写新新程序或对其进行调试、因此我想擦除之前的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以通过 CCS 执行芯片擦除。

    通过 Code Composer Studio: (+) LP-EM-CC2745R10-Q1:在 UNIFLASH — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛中无法擦除芯片

    通过 CCS Theia:

    1.转至 CCS Theia 中的工程、打开  targetConfigs  文件夹、右键点击 CC2745R10.ccxml 文件、然后选择 启动无工程调试

    2.调试会话启动后、右键点击  Cortex_M33_0 、然后点击  Show All Cores:

    3.突出显示, 但不要连接 、 CS_DAP_0  内核。  

    4.转到 “Scripts"->"CC23xx"->"Chip Erase"“ Erase"</s>“ “““

    5.当您获得  CS_DAP_0:芯片擦除已完成且返回代码为 0 时、成功

    请注意、如果您的器件不断复位、则可能需要在芯片擦除成功之前多次尝试。

    此致、

    Nima Behmanesh