This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2924350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557374/cc2745p10-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:CC2745P10-Q1


工具/软件:

1. 它是否支持天线诊断/天线性能监控?
 2.并发 — 8x 连接@ 30ms :该模块是否可以同时与多达 8 个蓝牙从设备保持连接,它是否可以每 30 毫秒与每个设备进行数据通信?

请帮助详细答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“444217" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557374/cc2745p10-q1-the-application-issues-of-chips  它是否支持天线诊断/天线性能监控?

    有一些 API 可用于监控一些诊断、尽管这是特定于 BLE 的。 例如:  

    TI BLE5-Stack API 文档:HCI -> HCI_EXT_PacketErrorRateCmd

    TI BLE5-Stack API 文档:HCI --> HCI_EXT_GetTxStatisticsCmd

    TI BLE5-Stack API 文档:HCI -> HCI_EXT_GetRxStatisticsCmd

    [引述 userid=“444217" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557374/cc2745p10-q1-the-application-issues-of-chips。]2.  并发 — 8 次连接@ 30ms:模块是否可以同时与多达 8 个蓝牙从设备保持连接、并且它是否能够每 30 毫秒与每个设备进行数据通信?

    是的、但是、它取决于您每 30ms 从每个设备发送的有效载荷。 该器件无疑能够在 30ms 间隔内支持多达 8 个连接。

    此致、

    Nima Behmanesh