This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:调试身份验证

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1556436/cc2745r10-q1-debug-authentication

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、专家:

我对调试身份验证有疑问。

我们使用 CCS V20.2.0。


CC2745R10 支持调试身份验证、并且 SCFG 设置有偏移

0x20 至 0x6F 范围内、密码 ID 和密码哈希选项如下所示:

但是、如果您尝试在 CCS 中创建映像文件时启用调试身份验证、则会显示消息“未实现基于公钥的身份验证“。

仅根据相关信息、我们已尝试使用 CC2345R、密码 ID 和 哈希选项如下所示、然后 成功完成。

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CC2745 不支持基于密码的身份验证。 CC2745 上的调试授权尚未完全实现、并且与 CCS 20.3.0 的发布一致。 这将提供基于私钥/公钥对的身份验证。

    此致、

    Nima Behmanesh