This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:天线

Guru**** 2926810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557491/cc2651r3-ant

器件型号:CC2651R3


工具/软件:

这指的是下图中的尺寸 F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答 您之前关于将 F 减小到 10mm 的问题、答案有点细微差别。 尺寸 F 更多地是关于接地层的可用性、天线需要保持足够的带宽和频率响应、这意味着必须在其他位置对缺少的 3mm x【层数】进行补偿、否则带宽会下降、频率响应将发生偏移。 虽然我们不建议更改任何尺寸、但可以将频率响应调谐回 2.44GHz、但也知道这是一个风险、需要全面的建模、仿真和实验室测量。

    按钮