This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于执行扩展广播的示例项目

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555463/cc2340r5-sample-project-for-performing-extended-advertise

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。


我使用的是 SDK 8.40。
我想考虑扩展广告是否可行;您是否有一个示例项目?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议使用 SDK 中的 basic_ble 示例。 在 SysConfig 中、您可以启用和配置它。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 David

    谢谢你
    我尝试了该设置、但它不起作用。
    原因是无法从 BLEAppUtil_initAdvSet 和 BLEAppUtil_advStart 获得成功。


    关于 BLEAppUtil_initAdvSet、注释掉 bleStk_initAdvSet 中的扫描响应数据处理可以成功。
    但是、由于 BLEAppUtil_advStart 之后不返回成功、因此不会输出广播。

    Kei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    请注意以下几点: 根据蓝牙核心规范版本 5.3 |卷 4、第 E 部分第 7.8.53 节:LE 设置扩展广播参数命令:“如果使用扩展广播 PDU 类型(位 4 = 0)、则广播不应同时可连接和可扫描“因此、这两者不可能处于相同的模式。 您可以有可扫描的广播(仅扫描响应)或可连接的广播(仅广播数据)。 您只能选择两种类型中的一种。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    非常感谢。

    这是 Advertisement Set 1 > Event Properties(通知集 1 >事件属性)的设置。
    选择可连接的广播(仅广播数据)。

    BR、