This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:帮助我分析 LPN 节点接收窗口示波器,为什么它在接收窗口的开头不稳定?

Guru**** 2924340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1552150/lp-em-cc2340r53-help-me-analyse-the-lpn-node-receive-window-oscillograph-why-it-is-volatile-in-the-beginning-of-the-receive-windows

器件型号:LP-EM-CC2340R53


工具/软件:

您好、

我使用在 CC2340R53 芯片中运行的 Zephyr BLE 网状网络 LPN 演示进行一些基本测试。 本电路板用作 LPN 节点、硅实验室电路板用作 FN(朋友节点)。 捕获 CC2340R53 电路板功耗 示波器、当接收窗口开始时出现波动性时、我想知道原因。 (因为我捕获了 Silicon Lab 和 Telink LPN 示波器、所以没有挥发性...)

关于接收窗口时间的另一个问题。

基本环境:

  1.Zephyr  BLE 网状 LPN 演示、在 CC2340R53 芯片中运行(延迟扫描时间配置为 6ms)

  2. Telink 和 Silicon Lab 板作为朋友节点。

  -->使用不同的朋友节点 (Telink 或 Silicon Lab) 通过捕获功耗示波器来获得 CC2345R53 LPN 节点的实际接收窗口时间。

现象:

我打开调试日志可以找到:Telink FN 节点发送到 LPN 的接收窗口是 20ms;Silicon Lab FN 节点发送接收窗口是 10ms。

  硅实验室板作为 FN 节点+ CC2340R53 LPN 节点:实际捕获的接收窗口约为 8~10ms

  Telink 实验室板 用作 FN 节点+ CC2340R53 LPN 节点:实际捕获的接收窗口约为 4~6ms

我对测试结果感到困惑。 (FN 发送大接收窗口、LPN 端实际接收窗口小;FN 节点发送小接收窗口、LPN 节点实际接收窗口大)

在我的测试中、我是否可以认为 LPN 节点的实际接收窗口时间会受到朋友的 FN 响应时间的影响?  因为我会认为在开始比较之前、小 Recv 窗口(发送的 FN 节点)+ CC2340R53 LPN 环境将具有小的实际 Recv 窗口(LPN 节点)。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    团队中的某个人很快就会回到您的身边。

    感谢您的耐心。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个问题没有人给我答案和反馈, emmm

    您能帮助我推动吗? 我希望我们能为我们的项目找出答案

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您联系我们、很抱歉耽误您的时间! 这当然是意料之外的、我已联系我们的研发团队进行评论。 我会确保您随时更新!

    此致、

    Tarek D