This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:SDK 蓝牙认证

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561998/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-sdk-bluetooth-qualification

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC1352R

工具/软件:

您好、

我目前正在蓝牙认证工作区中查看针对 CC1352R 的蓝牙核心 5.2 认证测试。

https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/115186

qualification.bluetooth.com/.../156080

我不太熟悉蓝牙认证的详细主题、但希望能参考 QDID 156080 所做的一些测试、以用于其他产品合规性测试。

从 BT 认证工作区可以看到、BLE 堆栈不支持 LMP。 或者至少没有引用任何测试。

我明白了吗? 或者有什么我忽略的吗?

也许 LMP 测试((根据我的理解,这是强制性的(以及所有其他层,这些层都未声明为支持))是针对另一个堆栈版本完成的、而不是再次进行的、因为预计不会有任何变化? 如果是、我在哪里可以找到相关的测试/ICS?

除了蓝牙资格认证工作区之外、是否有任何其他有关蓝牙资格认证的文档?

提前感谢您的帮助。

此致

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您联系我们。 我想分享“如何认证您的蓝牙产品“应用手册、该应用手册将指导读者了解如何完成认证过程、以及要记住每一代器件的通用指南。 在此处、您还可以看到特定器件应参考的 QDID、以及每个 QDID 中包含的内容。 我认为这应该是您在认证过程中非常有用的参考资料。 我还强烈建议在此过程中咨询您的蓝牙资格认证顾问 (BQC)。

    此致、

    1 月