This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:can't 从堆栈获取 GAPBOND_PAIRING_STATE_COPLIGNED 故障状态作为从器件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561644/launchxl-cc26x2r1-can-t-get-gapbond_pairing_state_encrypted-fail-status-from-stack-as-slave

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1


工具/软件:

您好、

(SDK 版本 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17)

当我使用配对的手机(作为主设备)重新连接 cc2642(作为从设备)时、我可以 从堆栈获得 GAPBOND_PAIRING_STATE_COFFERED 成功状态回调。

但是、如果我删除 cc2642 上的绑定信息、然后使用配对的手机重新连接 cc2642、则无法   从堆栈获取 GAPBOND_PAIRING_STATE_CORRECTED HCI_ERROR_CODE_PIN_KEY_MISSING 状态回调。

如何   作为从器件获取 GAPBOND_PAIRING_STATE_COFFERED 失败状态回调?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 您能否阐明一下您在 CC26X2R1 端使用的示例? 您使用的是 simple_peripheral 还是 Project Zero?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 simple_peripheral。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 感谢您的确认。 在删除 CC 端的绑定后尝试修复时,您是否收到任何错误消息?

    此致、

    1 月