This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:Cortex-M33_0:无效的 CIO 命令 (23) 错误

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558677/cc2745r10-q1-cortex_m33_0-invalid-cio-command-23-error

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、专家:

我的客户报告了以下错误。 您能回答最后一个问题吗?

1) 这是关于在系统启动时生成任务。

2) 调试到下一个断点时,会出现以下错误:

LE 运行。

Cortex-M33_0:地址 (0x2001203C) 的 CIO 缓冲区中的 CIO 命令 (23) 无效、未被识别。 请 在运行时禁用中断。

3) 发生“无效 CIO“时、地址 0x2001203C 处的存储器状态如下:

4) 继续调试,我发现睡眠任务也调用 xQueueCreate (),但没有出现“无效 CIO“错误。

 ]

以下是问题。

1) 基于上述,调用 xQueueCreate () 是否可能与出现“无效 CIO“错误无关?

2) 导致上述“无效 CIO“错误的原因是什么?

3) 请告诉我如何解决上述“无效 CIO“错误。

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我在代码中看到的内容、此函数将从 FreeRTOS 堆中获取存储器。 堆大小设置的值是多少?

    是否可以尝试使用 xQueueCreateStatic?

    它是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

     它们使用 SDK8.40.02.01。

    1) 它们如何检查 FreeRTOS 堆大小? 还可以如何设置堆大小?

      (他们没有触及堆大小)

    2) 他们尝试使用 xQueueCreateStatic 、但发生了相同的问题。

    这个问题似乎成为我客户发展的阻碍因素。 因此、请对此问题设置高优先级。

    此致、

    A. Fujinaka