This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:降低 BLE 广播中 advDelay 的影响

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561554/cc2340r5-reducing-advdelay-impact-in-ble-advertising

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户目前正在使用 CC2340 开发 BLE 广播应用、

目标是通过在 BLE 广播包中嵌入时间戳来实现设备之间的时间同步。

我们注意到每个广播事件都包含一个 0–10ms (advDelay) 的随机延迟、如蓝牙核心规范中所规定。

我想澄清以下几点:

SimpleLink 低功耗 F3 SDK 栈是否提供任何降低 advDelay 影响的方法(例如通过 SysConfig 或特定广播模式)?

您是否建议在广播有效载荷中嵌入 RTC 时间戳并在接收器端执行补偿?


期待您的答复。 非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 您可以根据规范将每次广播延迟一个随机生成的量(0-10ms 之间)、这是正确的。 目前、SDK 无法禁用此功能、因为规范要求此功能。 对于时间同步、我强烈建议使用连接、因为这些连接不会在连接事件之间包含随机延迟、应该可以更轻松地进行时间同步。 如果使用广播、您需要考虑长达 10ms 的潜在延迟。

    此致、

    1 月