This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:连接监视器演示 — Python 脚本未运行

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1559710/cc2745r10-q1-connection-monitor-demo---python-script-not-running

器件型号:CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

硬件:CC2745R10-Q1 EVM |软件: SDK 9.11.00.18

我们已经升级到最新的 SDK、并逐步遵循了文档、但 Python 脚本仍然无法正常运行。

根据我们的理解、问题似乎与未执行配对有关。  我们 按照文档建议使用 ble_device_car_node.py 和蓝牙助手进行连接。  但是、不会出现配对提示。

请告知:

-是否有任何额外的步骤或先决条件来触发与 car_node 配对?

-此演示的当前 SDK/文档序列是否有任何已知问题?

SDK 运行失败:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:  

    我能够在 9.11.00.18 SDK 上运行 CM。 另外、您似乎使用的是命令行屏幕截图中的 9.12.00.19。 您可以验证 SDK 版本吗?  

    您能否指定设置? 您运行的是两个汽车节点吗? 对于 CMS 节点(连接中的节点)、在 SysConfig 的 Bond Manager 选项卡中将配对模式设置为什么? 应设置此位以启动配对请求。 此外、您正在为对等节点使用什么? 您似乎正在进行广播、因此我假设您正在为对等节点使用电话。 当您连接到电话上的 CMS 节点时、电话是否提示您输入配对密码?  

    请告诉我!

    谢谢、
    Isaac