This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:信道探测的数据

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1555460/cc2745r10-q1-the-data-of-channel-sounding

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在开发 自动产品、需要详细了解 TI 信道探测 (CC2745R10-Q1)

请帮助提供以下项目的信息:

1.物体静止时的距离精度

2.物体移动时距离的准确性(物体未被阻挡)  


3、建议的最高更新频率

4、最大可测量距离精度在 1m 以内

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    您能否指定最大更新频率的含义?  

    我们将提供星期四 (2025年08月28日) 的响应。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    很抱歉晚才回复。  

    我的客户说信道探测模块多久更新一次数据(例如每 100ms 更新一次)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    请帮助更新备注。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    对延迟深表歉意。 我已经离开办公室几天了。  

    1.这在很大程度上取决于环境。 对于具有很少多路径反射和 LOS 的环境、预计精度约为 40-50cm。 当环境变得更加复杂(多路径反射和 NLOS)时、可以预期的精度为 1m 至 3m。  

    2.同样,这在很大程度上取决于环境。 动态 LOS 的精度将在 50cm 到 1m 之间、因为 NLOS 的精度将在 1m 到 2m 之间。 动态测试最重要的方面是输出的稳定性。 我们的目标是在反射者移开并朝向发起者时提高稳定性。  

    3. CS 过程的延迟取决于客户的连接间隔和 CS 参数。 目前、使用 30ms 连接间隔、并且 CS 演示完全包含在嵌入式 C 程序中、我们可以观察到 200ms 至 300ms 之间。 我们仍在努力优化延迟。  

    4. LOS 1-10m 的精度小于 1m、但同样、这取决于环境。 根据多路径的不同、精度可能会低于 1m。 同样、这些精度值取决于环境。  

    客户当前是否在我们的 EVM 板和 CS Boosterpack 上评估信道探测?  

    请告诉我!

    谢谢、

    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    感谢您的评论。

    客户已应用  EVM 板和 CS BoosterPack 来 评估信道探测。

    他们将很快开始评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    听起来不错。 如果客户在设置演示时有任何其他问题、请打开另一个主题。 有关演示设置所需的所有信息、请客户参考信道探测文档。  

    谢谢、
    Isaac