This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:电池监控器频率

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558232/cc2642r-battery-monitor-frequency

器件型号:CC2642R


工具/软件:

您好、专家:

您能否说明温度值的更新频率?

在 RTM 中,它描述,“电池监控器是一个 7 位 SAR 类 ADC 运行在 125 kHz “,  

但是、我找不到温度的更新周期。

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、A. Fujinaka、

    感谢您分享 TRM 的引言——其中的一句话是:“电池监控器是一款 7 位类似 SAR 的 ADC、运行频率为 125kHz 执行电源电压和温度传感器的交替测量

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby、

    您的意思是、ADC 值将更新为 1/125kHz (8usec)?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A. Fujinaka、

    Toby 在本周剩余时间处于办公室状态、但我相信他暗示、由于测量电池监测器和温度传感器替代产品、实际频率可能为 125/2kHz。  这可以通过使用稍作修改的 温度通知示例 (无电池监测器替代方案)在器件上进行验证、此示例中特意将阈值设置 在高于或低于器件温度的温度、以便始终在每次新读数时触发回调(请确保在每次回调期间根据 Temperature.h 说明重新注册)。 然后、您可以测量中断之间的时间(即 GPIO 切换、ClockP 计时器等)、以计算每个源的 BATMON ADC 读数频率。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 我意识到它是 125/2 = 62.5kHz。

    用户可以将该频率更改为下侧吗?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户无法更改 AON 电池监测器和温度传感器的频率。   用例尝试实现什么?  降低频率通常意味着减少每秒 ADC 样本数、用户只需以较少的频率读取这些值即可通过软件来实现这一点。

    此致、
    Ryan