This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:在 CC2340 定制板中将 TZ3908AAAO43 振荡器替换为 CX2016DB48000C0FPLC1

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1560281/lp-em-cc2340r5-replacement-of-tz3908aaao43-oscillator-with-cx2016db48000c0fplc1-in-cc2340-custom-board

器件型号:LP-EM-CC2340R5


工具/软件:

TI 团队大家好、

我将根据开发定制板 LP-EM-CC2340 评估板 参考设计。 在此设计中是振荡器 TZ3908AAAO43 已使用、但此组件当前为非库存/不可用。

我正在考虑将其替换为以下振荡器:

  • CX2016DB48000C0FPLC1 (公民)

  • 频率:48MHz

  • 封装:2.0 × 1.6 mm

  • CMOS 输出

我想澄清以下几点:

  1. CX2016DB48000C0FPLC1 适合的直接替代产品 TZ3908AAAO43 CC2340 设计中?

  2. 是否有任何特定参数(例如负载电容,驱动强度,启动时间,电源电压容差 是否应仔细检查以确保正常运行?

  3. 您是否会为 CC2340 器件推荐 TI 批准的任何替代振荡器?

我的主要问题是确保此替代振荡器能够与正常配合使用 CC2340 而不影响射频性能、时序精度或认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下应用手册中恰好提出了这种问题、您可以在其中找到推荐用于 CC23xx 器件的 48MHz 晶体表:

    第 6 款 一半 SWRA495  (CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型)  https://www.ti.com/lit/swra495

    此致、
    Zack