This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:详细的物理通道

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558579/cc2640r2f-detail-physical-channel

器件型号:CC2640R2F


工具/软件:

您好、TI 支持

我怀疑点 PDU 数据。

从图中可以看出、PDU 内的每个 PDU 信道 (37、38、39) 仅保留数据广播、然后在  信道内的其他信道或 PDU 信道内进行长距离广播。

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您联系我们! 恐怕我不太理解您的问题。 如果您询问广告频道,那么您是正确的,只有 37,38,39 频道用于广告。 其余通道用于处于活动连接中的器件之间。

    我希望这回答了您的问题、如果没有、请澄清您的问题、我一定会提供答案!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tarek D

    我知道信道 37、38、39 用于广告。 但关于广告的旧数据和远距离数据的详细信息、我怀疑它是否在广播信道内操作 (37、38、39)?

    谢谢、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您的澄清! 传统广告仅在 3 个主要广告频道上运作:37、38、39。 然而、远距离广播(也称为扩展广播)可以将广播有效载荷移动到次级广播信道上。

    希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tarek D,

    所以,仍然信道次要广播信道它是远距离广播,但它固定信道或不远距离广播(信道 0 - 36)或所有信道次要广播?

    谢谢、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    我非常抱歉、但我不相信我理解了这个问题。 您能尝试重新表述一下吗?  

    此外、我还想为您介绍一下我们的 扫描和广播 SimpleLink Academy。 他们是一个伟大的资源!

    此致、

    Tarek d