This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:oad Connect 应用程序 — 无法添加本地文件未知图像类型

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557719/cc2652p7-oad-connect-app---can-not-add-local-file-unknow-image-type

器件型号:CC2652P7
主题:CC2652P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用 TI Android/iOS SimpleLink Connect 应用验证 OAD 片上流程 但是、当我尝试添加本地固件文件时、应用程序会报告“未知映像类型“。 您能否说明如何正确地将 Connect 应用程序用于 OAD?

   

P.S.:通过 BTool 执行时、OAD 工作正常。

此致、

存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bank:

    感谢您联系我们! 尝试使用 simplelink 应用执行 OAD 时、您选择了哪个图像?

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarek:

    尝试使用 simplelink 应用程序执行 OAD 时、您选择了什么图像?

    我使用的xxx_cc2652P_oad.bin映像与 OAD BTool 流程中使用的映像相同。

    此致、

    存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bank:

    感谢您提供此信息! 这当然是意外行为。 我将在我这边尝试、以确保 OAD 映像链接不会损坏。 期待明天获得答案。

    与此同时、您能提供所使用的 SDK 版本吗?

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarek:

    SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

    如果您需要任何其他信息、请告知我。

    此致、

    存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bank:

    对此、我的调查结果如下。

    我认为与您的电路板兼容的我们上提供了示例 bin 文件。 请查看下面 simplelink connect 应用程序提取图像的 GitHub 屏幕截图。

    如您所见、CC2652P 器件在此处未开启。 我假设您看到的错误是由于使用与您的主板不兼容的文件导致的。 我使用一个板测试了此功能、该板的示例可用、并且符合预期。

    请记住、这只是一个问题  一个示例  以用作参考。 我们还提供了 Connect 应用程序的源代码、作为您开发自己的应用程序的起点。 以下是该链接: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-connect 。 我们还有一个示例、说明了如何将 simplelink 应用用于 OAD 目的、如我们的一个 Simplelink Academy: BLE OAD 培训中所述

    如果您有任何其他问题或需要进一步说明、请告诉我!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarek:

    非常感谢您分享 SimpleLink Connect 源代码 (github.com/.../simplelink-connect) 的链接
    )。

    我想使用我的器件对此进行评估。 您能否提供有关如何修改 SimpleLink Connect 源代码以使其适合我的硬件的详细说明或指导?

    此致、

    存储体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bank:

    我相信存储库中有一个自述文件和 README_Developer 文件、提供有关修改应用程序的说明!

    此致、

    Tarek D