This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:连接到 CC2642R 的直流/直流 SW 的电感器值更改为 10uH

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1559296/cc2642r-q1-value-of-inductor-connected-to-dc-dc-sw-of-the-cc2642r-changed-to-10-uh

器件型号:CC2642R-Q1
主题:CC2642R 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在将 CC2642R 用于 BLE 应用。 鉴于之前使用 CC2340 的经验、我们复制了射频设计。 但是、在检查所附的原理图之后、我们观察到 2 个 thingse2e.ti.com/.../WCS037C_5F00_Schematics.pdf

首先、L1 电感值是 6.8uH、而不是我们使用 10uH。  
C105 和 C103 值是 10uF、而不是 22uF

根据推荐的 TI 文档更改值后、我们观察到了连接和广播问题。 每当尝试在短时间内完成高电平请求事务时、控制器都会复位或挂起。 例如、在大约 2000 — 以 20 字节数据块的形式发送 3000 个字符(这也涉及多个读取和写入事务)。  

我的问题是这两个变化是否相关、以及它们如何影响我们的射频操作。 6.8 μ H 的选择符合 TI 的 CC2642R BOM

此致、
Raj



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    对于 CC2340、直流/直流电感器为 10uH、大容量电容器为 10uF。 对于 CC2642、直流/直流电感器为 6.8 μ H、大容量电容器为 22 μ F。  

    您说的是、在使用 CC2340 参考设计中的元件值 (10uH 和 10uF) 时、没有看到任何问题吗? 然后、当您将值更改为 CC2642 参考设计时、它是否停止工作?

    这些值对于正确的射频运行非常重要、因为它们为 IC 中的射频模块供电。 请使用 CC2642 参考设计中的正确值并检查您是否仍看到问题。

     另外、请访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS、使用我们的免费设计审查服务

    此致、

    Hg