This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1557697/cc2745r10-q1-cc2745r10-q1

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

你好、咨询一下问题:μ s

1、蓝牙射频匹配、芯片ANT引脚端是50Ω设计吗、阻抗匹配时芯片是否需要上电处于某个状态。Ω

2、芯片与天线之间是否需要隔离、我看参考设计上没有。都是匹配器件。

3、阻抗匹配时需要注意哪些。

麻烦解答、感谢!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信我能够翻译这个问题:

    1、蓝牙射频匹配、芯片 ANT 引脚端采用 50Ω 设计、阻抗匹配芯片需要在特定状态下上电。

    2、芯片和天线需要隔离、我认为参考设计没有。 器件。

    3、阻抗匹配需要注意什么。

    如果可能、您是否想将问题翻译成英语、或者确认以上翻译正确无误?  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、问题翻译的没问题 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经将该主题分配给了一位专家。 他们应在下周作出回应。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. IC 的天线引脚具有 50 欧姆的输入阻抗。 因此、整个射频电路设计为 50 欧姆系统阻抗。 我不理解您关于在特定状态下为 IC 上电的问题。 无论该器件处于何种状态、ANT 引脚的输入阻抗始终为 50 Ω。

    2.您连接的参考设计原理图中的 CA2 是一个直流阻断电容器、确保没有通过 PCB 天线从 IC 的 ANT 引脚到 GND 的直流路径。 这可使 IC 和天线保持直流隔离。  

    3.我不知道你在问什么,但整个射频电路的阻抗匹配 50 欧姆。  

    此致、

    Andrew