This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:基准测试信息(配对,启动时间)以及如何使用 BLE

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558577/cc2340r2-benchmark-information-pairing-startup-time-and-how-to-use-ble

器件型号:CC2340R2


工具/软件:

尊敬的专家:

1、关于 MCU 和 BLE(射频内核,无线电数字)的启动时间、根据数据表“7.20.2 唤醒计时“、该时间是否正确? 我可以假设 BLE 也是如此吗? BLE 是否还有一些额外的时间?
CC2340R SimpleLinkTm 系列 2.4GHz 无线 MCU 数据表(修订版 E)

2. BLE 配对需要多长时间?  下面的主题似乎已达到 10 秒的结果、但是否有任何基准、例如平均值?
CC2340R5:中央配对时间 — 蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ — TI E2E 支持论坛

3.是否有模式可以从 BLE 单向发送数据而不进行配对?

4.是否可以仅打开/关闭 BLE(射频内核,无线电数字)部件?

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    感谢您联系我们!

    [quote userid=“402494" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558577/cc2340r2-benchmark-information-pairing-startup-time-and-how-to-use-ble 关于 MCU 和 BLE(射频内核,无线电数字)的启动时间、根据数据表“7.20.2 唤醒计时“、是否正确? 我可以假设 BLE 也是如此吗? BLE 是否有一些额外的时间?

    1:关于这个问题、这完全是从硬件的角度来看的。 如数据表中所述、“此处列出的时间不包括任何软件开销“。 包含软件时的实际唤醒时间将完全取决于您所做的自定义设置。

    [quote userid=“402494" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558577/cc2340r2-benchmark-information-pairing-startup-time-and-how-to-use-ble。]2. BLE 配对需要多长时间?  下面的主题似乎已达到 10 秒的结果、但是否有任何基准、例如平均值?

    2-这将取决于多种因素、包括您使用的 BLE 参数和您使用的加密类型(如果有)。 很抱歉无法完全量化这一点。

    [quote userid=“402494" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558577/cc2340r2-benchmark-information-pairing-startup-time-and-how-to-use-ble 是否有一种在不进行配对的情况下从 BLE 单向发送数据的模式?

    3-我相信这里你的意思是“连接“而不是“配对“。 一种方法是设置将设备用作  广播设备 而不是能够连接到其他中心的外设。 在这种情况下、您必须包括要在广播数据中发送的所有数据、而另一侧的中央/观测器将能够扫描并获取此数据。

    [quote userid=“402494" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558577/cc2340r2-benchmark-information-pairing-startup-time-and-how-to-use-ble 是否可以仅打开/关闭 BLE(射频内核,无线电数字)部件的电源?

    4-这是绝对可能的、但取决于您的 BLE 器件的角色。 通常、BLE 无线电仅在使用时消耗功率、因此、如果您不是作为外设/广播设备进行广播、也不是作为中央/观测器进行扫描、则无线电不应消耗任何功率。  

    我希望这能回答您的所有问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tarek D:

    感谢您的支持! 我明白了。  

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴能提供帮助!

    此致、

    Tarek D