This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:申请 BLE 模块的紧凑型 PCB 天线设计建议

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1558308/cc2340r5-request-for-compact-pcb-antenna-design-suggestion-for-ble-module

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您好!

我们正在设计  BLE 模块系列的全新紧凑型版本  基于  CC2340R5 芯片组 。 我们的目标模块尺寸为 宽:15mm×长:20mm×高:3mm SMD 版本外形尺寸 (*approx)

我们请求您的建议  紧凑的 PCB 天线设计  PCB 占用面积近似为  宽:10 毫米×长:5 毫米 使其可以适当地集成到设计中并提供一个体面的整体性能。

期待您的专家指导。

此致、

Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Harinder:

    在这种尺寸下、最好使用芯片天线、因为天线根本没有足够的空间来实现 2.4GHz。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bun Kuch、

    感谢您的答复。 请您就此分享您的建议。 另外、PCB 天线的最紧凑设计选项是什么?

    此致、

    Harinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 2.4GHz 的最紧凑 PCB 天线为:

    https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an91445-antenna-design-and-rf-layout-guidelines-applicationnotes-en.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d073e054f6227

    但请了解下面列出的权衡因素:

    1.辐射图仅在一个方向上是最佳的

    2.本指南中没有讨论的一件事是接地层,它是天线的另一半。 虽然天线很小、但它仍然希望连接到尺寸大约是电路板尺寸两倍的接地层(理想情况下是尺寸的三倍)。

    3.如果您尝试在您的设计中使用这种天线,请了解它将具有非常窄的带宽,这意味着它非常容易受到部件公差和 非常低的效率,这将降低辐射 输出功率

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bun Kuch,我会考虑你分享的所有宝贵意见,并与你分享我的最终设计Slight smile

    祝您愉快!