This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:RTC 更改为 RGZ、对 PCB/阻焊层/工厂产品线的影响等?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1564896/cc2642r-q1-rtc-to-rgz-change-influence-on-pcb-solder-mask-factory-product-line-etc

器件型号:CC2642R-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

客户立即使用 CC2642R1TWFRTCRQ1 进行开发和 SOP。 但需要更改为 CC2642R1FTWRGZRQ1、

所有测试均使用 RTC 完成。 所以他们想知道 PCB/阻焊层/工厂产品线等对 RGZ 的要求有何不同?

是否需要进行任何更改或使用 RGZ 带来风险? 也可以直接使用 RGZ。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    从 RTC 转换到 RGZ 封装时、应该不需要对 PCB、阻焊层或出厂设置进行任何更改。 他们应该能够直接使用 RGZ 而不做任何更改。  

    此致、

    Andrew