This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:关于 ETSI 认证

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1553816/cc2755r10-about-etsi-certification

器件型号:CC2755R10
Thread:CC2755P10 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户正在评估 CC2755x10。 他们知道 BLE 在 FCC 下不被视为 FHSS、也不在 ETSI 规范下归类为 FHSS。

关于 ETSI 规范、请说明 当 EIRP 超过 10dBm 时、BLE 是否未归类为 FHSS?

此外、 TI 能否分享任何相关的认证测试报告 供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

     有人可以帮助回答这个问题吗?

    Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    对延迟深表歉意。  

    对于 ETSI、使用的机制是自适应跳频 (AFH)。 虽然 BLE 使用 AFH 机制来避免跨通道“跳频“造成的干扰、但该系统符合 ETSI 标准、而不是 FHSS 分级。

    我们正在完成 CC2755P10 的参考设计、完成后、我们将提供 CE 报告。

    谢谢、

    Riz