This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:关于 UniFlash

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1564394/cc2745r10-q1-about-uniflash

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我正在使用 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83 测试 cc2745。
通常、当我在 UniFlash 中运行“Load Images“时、会显示成功日志。

[SUCCESS]成功完成程序加载。

有一天,我突然得到了错误“加载失败“。

 【错误】CS_DAP_0:读取寄存器 CFGAP.DEVICEID 时出现问题:(错误–2131 @ 0x20100)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3298)

在 UniFlash 中执行“Program HSM Image“时、会出现错误“Target Failed to read register CFGAP.DEVICEID“、并显示相同的错误日志。

我尝试了以下操作、但问题仍然存在。 请帮助我解决此问题。
-使用过去成功使用的相同十六进制代码。
-重新连接 PC 和调试板。
-重新启动 UniFlash。
-重新启动电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个 Uniflash 版本?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我使用的 UniFlash 版本为:
    版本:9.0.0.5086
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否介意使用最新版本的 Uniflash 并重新测试? 此外、这是定制电路板还是 EVM?

    此致、

    Nima Behmanesh