This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:信道探测在长期运行后停止接收距离数据、通常约为 4 到 5 小时。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1563180/cc2745r10-q1-channel-sounding-stops-receiving-distance-data-after-a-long-run-typically-around-4-to-5-hours

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好、

作为我上一篇文章的后续:
e2e.ti.com/.../cc2745r10-q1-channel-sounding-stops-receiving-distance-after-3000-5000-procedures-on-cc2745r10

切换到 SDK v9.11.01.19 (www.ti.com/.../9.11.01.19) 后、
信道探测变得更加稳定、距离报告过去通常在大约 40 分钟后停止、但现在它会持续 4-5 小时后才会发生故障。

以下线索可能有帮助:发生该问题时、我们可以观察到来自 car_node (CC2745R10) 的以下 UART 数据:

FE 16 00 59 90 44 00 00 00 00 00 01 07 0A D8 D6 00 01 00 00 03 00 00 00 01 00 9A
FE 11 00 59 90 60 00 00 00 F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF B7


如您所见、“距离“、“质量“和“置信水平“字段均为 FF FF FF FF FF、此后将不再接收测量数据。

在正常运行中、第二个数据包应如下所示:

FE 16 00 59 90 44 00 00 00 00 00 01 07 0A D8 D6 00 01 00 00 03 00 00 00 01 00 9A
FE 11 00 59 90 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 03 00 00 64 00 00 00 5D


对 key_node 进行下电上电并不能解决问题、因此问题似乎出在 car_node 上。

我们通过将 CS 过程循环计数从 100 增加到 100,000、并让系统在夜间运行来重现此问题。 问题始终出现。

您能帮助检查此行为吗?

谢谢!
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您联系我们。 预计上述 UART 数据会出现、但收到的 PCT 数据有错误。 0xFF FF FF FF 表示数据无效。 问题发生后是否会无限期地输出 0xFF FF FF FF?  

    我将从明天早上开始进行测试。 您能告诉我您要测试的距离、txPower、天线配置以及使用的连接间隔吗?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、错误的距离数据 (0xFF FF FF) 仅出现一次,之后不会再收到距离结果。
    2.
    测试距离约为 2 米
    txPower 是“tx_power_delta":“:0x80
    天线配置为 2、其中天线多路复用器位图= 0xC6
    “ACI"=“= 7、“Preferred_peer_Antenna"=“= 0b0011
    3.
    连接句柄:0
    连接角色:8.
    连接间隔:24
    连接延迟:0
    连接超时:2000
    时钟精度:0

    谢谢!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我已经在我这边重复了这个问题 在看到故障前、我运行了演示大约 3 小时。 我观察到一个距离结果返回无效 (0xFF FF FF)。 在这之后我再也没有收到距离结果了。  

    我将在明天的调试模式下运行测试、同时捕获监听器日志以了解是否能够更好地了解故障情况。 此外、我将向团队报告问题。  

    此问题是否对您当前的测试/开发至关重要? 请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    我们计划在 12 月左右向客户演示该信道探测功能。
    最好能在那之前解决这个问题。

    谢谢!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我很感激你让我知道。 我将努力解决问题。  

    我将关闭此 TT、但将继续解决问题。  

    如果您有任何其他问题、请随时通过 E2E 或 FAE 联系。  

    谢谢、

    Isaac