This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:经过身份验证的 PAYLOAD_TIMEOUT_EXPIREED

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1561855/cc2745r10-q1-authenticated_payload_timeout_expired

器件型号:CC2745R10-Q1


工具/软件:

尊敬的工程师:

我的客户看到罕见的 HCI_APTO_EXPIRED_EVENT_CODE 错误。 您能简要介绍一下何时会收到该错误代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    什么 SDK 版本? 背景情况如何? 您能提供更多信息吗?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、

    SDK 版本:9.11.00.18

    由于客户只能从终端客户端看到两次信息、因此目前没有嗅探器日志。 重现步骤与此类似

    1.手机连接到 2745

    2.遥控钥匙连接到 2745,几秒钟内,加密 2745 和遥控钥匙失败,并出现 0x3D 麦克风错误

    3、2 次后,手机与 2745 的连接异常,数据传输停止。

    4. 3 发生后,另一部手机或遥控钥匙无法成功连接到 2745 ,它将保持 disconenct 和 2745 将报告 HCI_APTO_EXPIRED_EVENT_CODE

    5、当客户把第一部手机放得足够远时、一切都恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    您可以在蓝牙内核规范中搜索“经过身份验证的有效载荷超时“、以获取更多详细信息。

    器件建立加密连接后、便会出现经过身份验证的有效负载超时。

    经过身份验证的有效载荷超时默认为 30s、这意味着加密后、两个设备必须在 30 秒内交换包含数据的空中数据包。  如果在 30 秒内没有有效的数据包交换(空数据包不是有效的数据包)、 则将其视为经过身份验证的有效载荷超时。

    此致、

    Kevin